DOCA0213ES-03

Historial de alarmas

Descripción general

En los registros del historial de alarmas se describen las últimas 10 alarmas. El formato del historial de alarmas corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por cinco registros que describen una alarma.

Los registros del historial de alarmas devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.

Número de registro

Se necesita una solicitud de lectura de 5×(n) registros para leer los últimos n registros de alarmas, donde 5 es el número de registros de cada registro de alarma.

Por ejemplo, una solicitud de lectura de 5 × 3 = 15 registros requiere leer los últimos 3 registros de alarmas del historial de alarmas:

  • Los cinco primeros registros describen el primer registro de alarma (alarma más reciente).

  • Los cinco registros siguientes describen el segundo registro de alarma.

  • Los últimos cinco registros describen el tercer registro de alarma.

Dirección

Registro

Descripción

0x1663–0x1667

5732-5736

Registro de alarma 1 (alarma más reciente)

0x1668–0x166C

5737-5741

Registro de alarma 2

0x166D–0x1671

5742-5746

Registro de alarma 3

0x1672–0x1676

5747-5751

Registro de alarma 4

0x1677–0x167B

5752-5756

Registro de alarma 5

0x167C–0x1680

5757-5761

Registro de alarma 6

0x1681–0x1685

5762-5766

Registro de alarma 7

0x1686–0x168A

5767-5771

Registro de alarma 8

0x168B–0x168F

5772-5776

Registro de alarma 9

0x1690–0x1694

5777-5781

Registro de alarma 10 (alarma más antigua)

Registro de alarma

Se necesita una solicitud de lectura de cinco registros para leer un registro de alarma.

El orden y la descripción de los registros de registro de alarmas son los mismos que los del registro de alarma 1:

Registro de alarma 1 (alarma más reciente)

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1663

5732

L

1

INT16U

0-65535

Código de alarma (consulte el párrafo siguiente)

0x1664–

0x1666

5733–

5735

L

ULP DATE

Fecha y hora de la alarma Tipo de datos: ULP DATE

0x1667

5736

L

1

INT16U

1-2

Tipo de suceso

MSB = 0 (reservado)

Ocurrencia del suceso: LSB = 1

Finalización del suceso: LSB = 2

Códigos de alarma

Código de alarma

Descripción

201 (0x00C8)

Alarma definida por el usuario 201

202 (0x00C9)

Alarma definida por el usuario 202

203 (0x00CA)

Alarma definida por el usuario 203

204 (0x00CB)

Alarma definida por el usuario 204

205 (0x00CC)

Alarma definida por el usuario 205

206 (0x00CD)

Alarma definida por el usuario 206

207 (0x00CE)

Alarma definida por el usuario 207

208 (0x00CF)

Alarma definida por el usuario 208

209 (0x00D0)

Alarma definida por el usuario 209

210 (0x00D1)

Alarma definida por el usuario 210

1013 (0x03F4)

Prealarma Ir (PAL Ir) de protección de largo retardo

1014 (0x03F5)

Prealarma Ig (PAL Ig) de protección de fallo a tierra

1015 (0x03F6)

Prealarma IΔn (PAL IΔn) de protección de diferencial

La lista de alarmas predefinidas, entre las cuales el usuario puede elegir las 10 alarmas definidas por el usuario, está disponible en Alarmas definidas por el usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?