DOCA0213FR-03

Historique des alarmes

Description générale

Les registres d’historique des alarmes décrivent les 10 dernières alarmes. Le format de l'historique des alarmes correspond à une série de 10 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant une alarme.

Les registres d'historique des alarmes renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Nombre d'enregistrements

Une requête de lecture de 5 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements d'alarmes, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'alarme.

Par exemple, une requête de lecture de 5 x 3 = 15 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'alarme de l'historique des alarmes :

  • Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'alarme (alarme la plus récente).

  • Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'alarme.

  • Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'alarme.

Adresse

Registre

Description

0x1663–0x1667

5732-5736

Enregistrement d'alarme 1 (alarme la plus récente)

0x1668–0x166C

5737-5741

Enregistrement d'alarme 2

0x166D–0x1671

5742-5746

Enregistrement d'alarme 3

0x1672–0x1676

5747-5751

Enregistrement d'alarme 4

0x1677–0x167B

5752-5756

Enregistrement d'alarme 5

0x167C–0x1680

5757-5761

Enregistrement d'alarme 6

0x1681–0x1685

5762-5766

Enregistrement d'alarme 7

0x1686–0x168A

5767-5771

Enregistrement d'alarme 8

0x168B–0x168F

5772-5776

Enregistrement d'alarme 9

0x1690–0x1694

5777-5781

Enregistrement d'alarme 10 (alarme la plus ancienne)

Enregistrement d'alarme

Une requête de lecture de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'alarme.

L'ordre et la description des registres des enregistrements d'alarme sont les mêmes que pour l'enregistrement d'alarme 1 :

Enregistrement d'alarme 1 (alarme la plus récente)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x1663

5732

L

1

INT16U

0–65535

Code d'alarme (voir le paragraphe suivant)

0x1664–

0x1666

5733–

5735

L

ULP DATE

Date et heure de l'alarme Type de données : ULP DATE

0x1667

5736

L

1

INT16U

1–2

Type d'événement

MSB = 0 (réservé)

Apparition de l'événement : LSB = 1

Achèvement de l'événement : LSB = 2

Codes d'alarme

Code d'alarme

Description

201 (0x00C8)

Alarme 201 définie par l'utilisateur

202 (0x00C9)

Alarme 202 définie par l'utilisateur

203 (0x00CA)

Alarme 203 définie par l'utilisateur

204 (0x00CB)

Alarme 204 définie par l'utilisateur

205 (0x00CC)

Alarme 205 définie par l'utilisateur

206 (0x00CD)

Alarme 206 définie par l'utilisateur

207 (0x00CE)

Alarme 207 définie par l'utilisateur

208 (0x00CF)

Alarme 208 définie par l'utilisateur

209 (0x00D0)

Alarme 209 définie par l'utilisateur

210 (0x00D1)

Alarme 210 définie par l'utilisateur

1013 (0x03F4)

Préalarme de la protection long retard Ir (PAL Ir)

1014 (0x03F5)

Préalarme de la protection Terre Ig (PAL Ig)

1015 (0x03F6)

Préalarme de la protection différentielle IΔn (PAL IΔn)

La liste des alarmes prédéfinies dans laquelle il est possible les 10 alarmes définies par l'utilisateur est fournie dans la section Alarmes définies par l'utilisateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?