DOCA0213ES-03

Acerca del documento

Ámbito del documento

El objetivo de esta guía es proporcionar a los usuarios, instaladores y personal de mantenimiento la información técnica necesaria para utilizar el protocolo Modbus en:

  • Interruptores automáticos e interruptores seccionadores ComPacT NSX100-630 .

  • Interruptores automáticos e interruptores seccionadores de CC ComPacT NSX100-1200.

Campo de aplicación

Este documento es válido para:

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX100-630

    • Con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

    • Y/o con la unidad de control MicroLogic 5, 6, o 7.

  • interruptores seccionadores ComPacT NSX100-630 con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

  • Interruptores automáticos e interruptores seccionadores de CC ComPacT NSX100-1200 con el módulo BSCM Modbus SL/ULP

Y conectados

  • Ya sea a una red RS-485 de línea serie Modbus mediante:

    • Una interfaz de comunicación IFM Modbus SL para un interruptor automático

    • O un módulo BSCM Modbus SL/ULP y un concentrador Modbus SL

  • O a una red Ethernet mediante:

    • Una interfaz de comunicación IFE Ethernet para un interruptor automático

    • O un servidor de panel IFE Ethernet

En este documento se describen los registros y comandos disponibles para los módulos IMU con la siguiente versión de firmware:

Módulo IMU

Número de referencia

Versión de firmware

Unidades de control MicroLogic 5 y 6

≥ V001.003.000

Unidad de control MicroLogic 7

≥ V002.001.001

Módulo IO

LV434063

≥ V003.004.005

Módulo BSCM Modbus SL/ULP

LV434220

≥ V001.000.000

Interfaz de comunicación IFM

LV434000

≥ V003.001.012

Interfaz de comunicación IFE Ethernet

LV434001

≥V004.007.000

LV434010

Servidor IFE

LV434002

≥V003.016.000

LV434011

Información en línea

La información incluida en esta guía está sujeta a actualizaciones en cualquier momento. Schneider Electric recomienda encarecidamente disponer de la versión más reciente y actualizada que esté disponible en www.se.com/ww/en/download.

Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Para acceder a la información online, visita la página de inicio de Schneider Electric en www.se.com.

Información general sobre ciberseguridad

En los últimos años, el creciente número de equipos y plantas de producción conectados a la red ha aumentado de la mano del potencial de las amenazas cibernéticas, como el acceso no autorizado, violaciones de datos e interrupciones operativas. Por lo tanto, es recomendable considerar todas las medidas de ciberseguridad posibles con el fin de ayudar a proteger los activos y los sistemas de dichas amenazas.

Para mantener sus productos de Schneider Electric seguros y protegidos, es conveniente que implemente las prácticas recomendadas de ciberseguridad que se indican en el documento Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric proporciona información y asistencia adicionales:

Información de ciberseguridad relacionada con el producto

ADVERTENCIA
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
  • La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración, los controles y la información del dispositivo.
  • Desactive los puertos/servicios no utilizados y las cuentas predeterminadas para ayudar a reducir al mínimo los caminos de entrada de posibles ataques.
  • Coloque los dispositivos en red tras varias capas de ciberdefensas (como cortafuegos, segmentación de red y protección y detección de intrusiones en red).
  • Siga las prácticas recomendadas de ciberseguridad (por ejemplo, privilegio mínimo, separación de tareas) para evitar exposiciones no autorizadas, pérdidas, modificaciones de datos y registros, o interrupciones de los servicios.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Para obtener más información, consulte MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de ciberseguridad.

Datos ambientales

Para obtener más información sobre el cumplimiento de los productos y el ambiente, consulte el Environmental Data Program de Schneider Electric.

Idiomas disponibles del documento

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

Interruptores automáticos e interruptores seccionadores ComPacT NSX - Guía del usuario

ComPacT NSX MicroLogic Unidades de control 5/6/7 - Guía del usuario

ComPacT NSX DC Interruptores automáticos e interruptores seccionadores - Guía del usuario

Sistema ULP (Universal Logic Plug) - Guía del usuario

Enerlin’X IO Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario

Enerlin’X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

Enerlin’X IFE - Interfaz Ethernet para un interruptor automático - Guía del usuario

MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Guía de Ciberseguridad

Enerlin’X IO Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Hoja de instrucciones

HRB49217

Enerlin’X IFE - Interfaz Ethernet/servidor Ethernet - Hoja de instrucciones

QGH13473

Enerlin’X IFM - Interfaz Modbus SL para un interruptor automático - Hoja de instrucciones

NVE85393

BSCM Modbus SL/ULP - Hoja de instrucciones

PKR1891407

Para consultar documentos en línea, visite el centro de descargas de Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Información sobre terminología no inclusiva o insensible

Como empresa responsable e inclusiva, Schneider Electric actualiza constantemente sus comunicaciones y productos que contienen terminología no inclusiva o insensible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, nuestro contenido aún puede contener términos que algunos clientes consideren inapropiados.

Marcas comerciales

QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?