DOCA0213FR-03

À propos de ce document

Objectif du document

L’objectif de ce guide est de fournir aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance les informations techniques nécessaires à l’utilisation du protocole Modbus sur :

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX100-630

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs CC ComPacT NSX100-1200

Champ d’application

Ce document s’applique aux équipements suivants :

  • Disjoncteurs ComPacT NSX100-630

    • Avec le module BSCM Modbus SL/ULP

    • et/ou avec déclencheur MicroLogic 5, 6, ou 7.

  • Interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX100-630 avec module BSCM Modbus SL/ULP

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs CC ComPacT NSX100-1200 avec module BSCM Modbus SL/ULP

Et connectés :

  • soit à un réseau Modbus ligne série RS-485 via :

    • une interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur

    • ou un module BSCM Modbus SL/ULP et un concentrateur Modbus SL

  • soit à un réseau Ethernet via :

    • une interface de communication Ethernet IFE pour un disjoncteur

    • ou un serveur de tableau Ethernet IFE

Ce document décrit les registres et les commandes disponibles pour les modules IMU équipés des versions suivantes de micrologiciel

Module IMU

Référence

Version de micrologiciel

Déclencheurs MicroLogic 5 et 6

≥ V001.003.000

Déclencheur MicroLogic 7

≥ V002.001.001

Module IO

LV434063

≥ V003.004.005

Module BSCM Modbus SL/ULP

LV434220

≥ V001.000.000

Interface de communication IFM

LV434000

≥ V003.001.012

Interface de communication Ethernet IFE

LV434001

≥ V004.007.000

LV434010

Serveur IFE

LV434002

≥ V003.016.000

LV434011

Informations en ligne

Les informations indiquées dans ce guide peuvent être mises à jour à tout moment. Schneider Electric recommande de disposer en permanence de la version la plus récente, disponible sur le site www.se.com/ww/en/download.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce guide sont également fournies en ligne. Pour accéder aux informations en ligne, accédez à la page d’accueil Schneider Electric à l’adresse www.se.com.

Informations relatives à la cybersécurité générale

Ces dernières années, le nombre croissant de machines en réseau et d’usines de production a entraîné une augmentation correspondante du potentiel de cybermenaces, telles que les accès non autorisés, les violations de données et les perturbations opérationnelles. Vous devez donc envisager toutes les mesures de cybersécurité possibles pour protéger les ressources et les systèmes contre de telles menaces.

Pour garantir la sécurité et la protection de vos produits Schneider Electric, il est dans votre intérêt d’appliquer les meilleures relatives à la cybersécurité telles que décrites dans le document Cybersecurity Best Practices.

Schneider Electric fournit des informations supplémentaires et une assistance :

Informations de cybersécurité liées au produit

AVERTISSEMENT
RISQUES POUVANT ALTÉRER LA DISPONIBILITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
  • Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l’équipement.
  • Désactivez les ports et services inutilisés, ainsi que les comptes par défaut, pour réduire le risque d’attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Respectez les pratiques recommandées en matière de cybersécurité (par exemple : moindre privilège, séparation des tâches) pour réduire les risques d’intrusion, la perte ou l’altération des données et journaux, ou l’interruption des services.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
Pour plus d’informations, reportez-vous à MasterPacT, ComPacT, PowerPacT – Guide de cybersécurité.

Données environnementales

Pour plus d'informations sur la conformité des produits avec les normes environnementales, reportez-vous à la documentation Schneider Electric Environmental Data Program.

Langues disponibles du document

Ce document est disponible dans les langues suivantes :

Documents connexes à consulter

Titre de documentation

Référence

Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX – Guide utilisateur

Déclencheurs ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 – Guide utilisateur

Disjoncteurs et interrupteurs ComPacT NSX DC – Guide utilisateur

Système ULP (Universal Logic Plug) – Guide utilisateur

Module d’application d’entrée/sortie pour un disjoncteur Enerlin’X IO – Guide utilisateur

Enerlin’X IFE – Serveur de tableau Ethernet – Guide utilisateur

Enerlin’X IFE – Interface Ethernet pour un disjoncteur – Guide utilisateur

MasterPacT, ComPacT, PowerPacT – Guide de cybersécurité

Module d’interface d’entrée/sortie pour un disjoncteur Enerlin’X IO – Instruction de service

HRB49217

Enerlin’X IFE – Interface Ethernet/serveur Ethernet – Instruction de service

QGH13473

Enerlin’X IFM – Interface Modbus SL pour un disjoncteur – Instruction de service

NVE85393

Module BSCM Modbus SL/ULP – Instruction de service

PKR1891407

Pour rechercher des documents en ligne, visitez le centre de téléchargement Schneider Electric (www.se.com/ww/en/download/).

Informations concernant la terminologie inclusive/sensible

Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.

Les marques

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?