990-5809D-028

Подключение внешней синхронизации

Сигнальные кабели должны иметь минимальное расчетное напряжение 600 В.

  1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
  2. Протяните кабели внешней синхронизации через верх или низ шкафа ввода-вывода к 0P6549, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом.
  3. Подключите три фазы:
    Примечание: Фазы от источника синхронизации необходимо защитить предохранителем не выше 0,5 А.
    1. Подключите L1 к J5611 на 0P6549.
    2. Подключите L2 к J5612 на 0P6549.
    3. Подключите L3 к J5613 на 0P6549.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?