990-5809D-028

Обзор конфигураций

Выключатели в системе

UIB Переключатель входа
SSIB Входной переключатель модуля статик-свитча
BB Выключатель батареи
MBB Выключатель сервисного байпаса
UOB Переключатель выхода
BF2 Переключатель защиты от обратных токов

Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с одиночным вводом питания

На иллюстрации показан ИБП на 750 кВт. Эта схема относится и к другим источникам бесперебойного питания со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт.

Galaxy VX 750 кВт ИБП

Обзор ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт – система с двойным вводом питания

На иллюстрации показан ИБП на 750 кВт. Эта схема относится и к другим источникам бесперебойного питания со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт.

Galaxy VX 750 кВт ИБП

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?