Размещение шкафов
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Не наступайте
на шкафы и не
ходите по ним.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
- Установите соединительную крышку из комплекта установки 0M-99582 с правой стороны (при виде спереди) крайнего правого силового шкафа и закрепите с помощью гаек M6.
- Переместите боковые панели с правой стороны (вид спереди) шкафа ввода-вывода и установите их с правой стороны крайнего правого силового шкафа.
- Выполните
следующие шаги
для всех силовых
шкафов:
- Снимите 12 винтов и откройте дверцу вентиляторов в силовых шкафах.
- Разъедините кабель между дверцей вентиляторов и силовым шкафом.
- Приподнимите дверцу вентиляторов и снимите ее.
- Разъедините два кабеля от каждого из двух средних силовых блоков.
- Ослабьте
винты и вытяните
средние силовые
блоки. Избегайте
повреждения
кабелей.
УВЕДОМЛЕНИЕ опасность повреждения оборудованияЧтобы избежать попадания пыли в силовые блоки, накройте их после удаления из силового шкафа.Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования. - Ослабьте винты и снимите крышку ниже силовых блоков питания.
- Временно установите дверцы вентиляторов на все силовые шкафы и закрепите их двумя болтами.
- Установите шкаф ввода-вывода и силовые шкафы поочередно на место напротив задних крепежных скоб — шкафы соединятся с коническими выходами на скобах.
- Прикрепите шкафы к задним крепежным скобам, затянув болты на передней части шкафа. Крутящий момент до 50 Нм (36,87 фунто-футов)
- Снимите дверцы вентилятора силовых шкафов.
- Отрегулируйте две передние ножки на всех силовых шкафах, пока они не встанут на пол – используйте пузырьковый уровнемер, чтобы выровнять шкафы. При необходимости используйте входящие в комплект регулировочные проставки.
- Установите верхний секционный кронштейн сверху шкафов и затяните двумя винтами, входящими в комплект поставки.
- Установите винты M6 из комплекта установки справа налево в пяти указанных точках между силовыми шкафами и в четырех указанных точках между силовым шкафом и шкафом ввода-вывода для скрепления шкафов.
Опасно