990-5452L-012

Configuration des contacts en entrée

  1. Sur l'écran, sélectionnez Configuration > Contacts en entrée et sélectionnez le contact d'entrée que vous souhaitez configurer.
  2. Choisissez parmi les options suivantes :

    Entrée personnalisée 1 : Entrée à usage général.

    La surveillance externe des batteries a détecté un défaut : Entrée pour indiquer que le contrôleur batterie externe a détecté une défaillance.

    Entrée personnalisée 2 : Entrée à usage général.

    Ventilation de la salle des batteries HS : Entrée pour signaler que la ventilation de la salle des batteries ne fonctionne pas correctement. Si l'entrée est active, le chargeur de batterie se désactivera.

    Défaillance de mise à la terre : Entrée pour signaler qu'une défaillance de mise à la terre est présente.

    Fourni(e)(s) par Genset : Entrée pour signaler que l'ASI fonctionne sur générateur. Le courant de charge de la batterie sera abaissé à la valeur définie par Schneider Electric lors du démarrage.

    Empêcher le transfert du bypass statique : Si cette entrée est active et si le système entre en mode bypass statique requis ou forcé, le système sera verrouillé en bypass statique tant que l'entrée restera active.

    Stockage d'énergie externe : alarme mineure : Entrée pour signaler que le contrôleur du stockage d'énergie externe signale une alarme mineure.

    Stockage d'énergie externe : alarme majeure : Entrée pour signaler que le contrôleur du stockage d'énergie externe signale une alarme majeure.

    Forcer le chargeur à s'éteindre : Entrée qui force le chargeur à se désactiver.

    Volant d'inertie hors service : Entrée pour signaler que le volant d'inertie ne fonctionne pas correctement.

    Désactiver le mode haut rendement énergétique : Entrée pour désactiver l'utilisation du mode haut rendement énergétique

    Demande de fonctionnement en mode bypass : Entrée qui basculera l'ASI en mode bypass statique demandé si les conditions pour un changement de mode sont réunies.

    Forcer le mode batterie : Entrée qui forcera un changement de mode vers le mode batterie.

    Réserve d'énergie distribuée : Entrée permettant d'activer le mode Réserve d'énergie distribuée. Défaut à la terre CC présent : Entrée permettant d'activer les alarmes en cas de défaut à la terre CC.
    Instruction à l'ASI de bloquer le basculement en mode bypass : Entrée qui permettra d'empêcher l'ASI de basculer en mode bypass.  
  3. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.