990-5452N-017

Configurazione dei contatti di ingresso

  1. Sul display, selezionare Configurazione > Contatti di ingresso e selezionare il contatto di ingresso che si desidera configurare.
  2. Scegliere tra le sei opzioni seguenti:

    Ingresso personalizzato 1: ingresso a scopo generico.

    Guasto rilevato da monitoraggio batteria esterna: ingresso che indica che il monitoraggio batteria esterna ha rilevato un guasto.

    Ingresso personalizzato 2: ingresso a scopo generico.

    Ventilazione locale batterie non funzionante: ingresso che indica che la ventilazione del locale batterie non è funzionante. Quando l’ingresso è attivo, il caricabatteria si spegne.

    Errore di messa a terra: ingresso che indica che è presente un errore di messa a terra.

    Fornito dal gruppo elettrogeno: ingresso che indica che l’UPS è alimentato dal generatore. La corrente del caricabatteria verrà ridotta al valore impostato da Schneider Electric durante l’avviamento iniziale.

    Inibisci trasferimento da bypass statico: quando l’ingresso è attivo e il sistema entra in bypass statico richiesto o bypass statico forzato, il sistema viene bloccato in bypass statico a condizione che l’ingresso sia attivo.

    Immagazzinamento dell’energia esterno: allarme di minore entità: ingresso che indica che il monitoraggio dell’immagazzinamento dell’energia esterno rileva un allarme di minore entità.

    Immagazzinamento dell’energia esterno: allarme di maggiore entità: ingresso che indica che il monitoraggio dell’immagazzinamento dell’energia esterno rileva un allarme di minore entità.

    Forza lo spegnimento del caricabatteria: ingresso che forza lo spegnimento del caricabatteria.

    Volano non funzionante: ingresso che indica che il volano non è funzionante.

    Disattivazione modalità alta efficienza: ingresso che consente di disattivare l’utilizzo della modalità ad alta efficienza

    Funzionamento in modalità bypass richiesto: ingresso che trasferirà l’UPS nel funzionamento in modalità bypass richiesto se sono soddisfatte le condizioni per un trasferimento.

    Forza funzionamento a batteria: ingresso che forzerà un trasferimento al funzionamento a batteria.

    Riserva di energia distribuita: ingresso che attiverà la modalità Riserva di energia distribuita. Errore di messa a terra CC presente: ingresso che attiverà gli allarmi per il guasto di messa a terra CC.
    Comanda all’UPS di inibire il trasferimento al bypass: ingresso che impedirà all’UPS di passare al funzionamento in modalità bypass.  
  3. Toccare OK per salvare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.