990-5452M-025

Konfiguracja styków wejściowych

  1. Na wyświetlaczu wybierz Konfiguracja > Styki wejściowe i wybierz styk wejściowy do skonfigurowania.
  2. Wybierz pomiędzy poniższymi opcjami:

    Wejście niestandardowe 1: Wejście ogólnego przeznaczenia.

    Uszkodzenie wykryte przez zewnętrzny monitoring baterii: Wejście informujące o wykryciu błędu przez zewnętrzny monitoring baterii.

    Wejście niestandardowe 2: Wejście ogólnego przeznaczenia.

    Brak działania wentylacji pomieszczenia baterii Wejście informujące o braku działania wentylacji pomieszczenia baterii. Gdy to wejście stanie się aktywne, ładowarka baterii zostanie wyłączona.

    Usterka uziemienia: Wejście informujące o awarii uziemienia.

    Zasilanie z generatora: Wejście informujące o tym, że zasilacz UPS jest zasilany z generatora. Prąd ładowania baterii zostanie ograniczony do wartości ustawionej przez firmę Schneider Electric podczas rozruchu.

    Zabroń przełączenia z obejścia statycznego: Gdy to wejście jest aktywne, a system przejdzie w tryb żądanego obejścia statycznego lub wymuszonego obejścia statycznego, system zostanie zablokowany w trybie obejścia statycznego tak długo, jak to wejście będzie aktywne.

    Zewnętrzne magazynowanie energii: alarm mniejszej wagi: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynowania energii zgłosił alarm mniejszej wagi.

    Zewnętrzne magazynowanie energii: poważny alarm: Wejście informujące o tym, że system monitorowania zewnętrznego magazynowania energii zgłosił poważny alarm.

    Wymuś wyłączenie ładowarki: Wejście umożliwiające wymuszenie wyłączenia ładowarki.

    Koło zamachowe (flywheel) nie działa: Wejście informujące o niedziałaniu koła zamachowego (flywheel).

    Wyłącz tryb wysokiej wydajności: Wejście umożliwiające wyłączenie trybu wysokiej wydajności.

    Żądaj pracy w trybie obejścia: Wejście przełączające zasilacz UPS do żądanej pracy w trybie obejścia statycznego, jeśli spełniono warunki.

    Wymuś pracę bateryjną: Wejście wymuszające przejście do pracy bateryjnej.

    Rezerwa energii rozproszonej: Wejście aktywujące tryb rezerwy energii rozproszonej. Występuje awaria uziemiania DC: Wejście aktywujące alarm o awarii uziemiania DC.
    Nakaż zasilaczowi UPS zablokowanie przejścia w tryb obejścia: Wejście powstrzymujące zasilacz UPS przed rozpoczęciem pracy w trybie obejścia.  
  3. Stuknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.