990-5452N-017

Panoramica dell’interfaccia utente UPS

Modello display 1

Modello display 2

  1. Display*

  2. LED di stato

  3. Diagramma sinottico

  4. Pulsante di accensione dell’inverter

  5. Pulsante di spegnimento dell’inverter

  6. Porta USB per l’esportazione dei registri

  7. Pulsante di riavvio del display

  8. LED di connessione di rete:

    • Verde fisso: il sistema dispone di impostazioni TCP/IP valide.

      Vedere Configurazione della rete.

    • Verde lampeggiante: il sistema non dispone di impostazioni TCP/IP valide.

    • Arancio fisso: il display non funziona. Contattare Schneider Electric.

    • Arancio lampeggiante: il sistema sta effettuando richieste BOOTP.

      Vedere Configurazione della rete.

    • Verde e arancio lampeggianti in modo alternato: Se il LED lampeggia lentamente in modo alternato, il sistema sta effettuando richieste DHCP.

      Vedere Configurazione della rete.

      Se il LED lampeggia rapidamente in modo alternato, il sistema è in fase di avvio.

    • Spento: il display non riceve potenza in ingresso o non funziona.

  9. LED indicativo del tipo di connessione di rete:

    • Verde fisso: il sistema è connesso a una rete che trasmette a 10 Megabit al secondo (Mbps).

    • Verde lampeggiante: il sistema riceve o trasmette pacchetti di dati a 10 Megabit al secondo (Mbps).

    • Arancio fisso: il sistema è connesso a una rete che trasmette a 100 Megabit al secondo (Mbps).

    • Arancio lampeggiante: il sistema riceve o trasmette pacchetti di dati a 100 Megabit al secondo (Mbps).

    • Spento: si verifica almeno una delle seguenti condizioni: il display non riceve potenza in ingresso, il cavo che connette il sistema alla rete è scollegato, il dispositivo che connette il sistema alla rete è spento o il display non funziona. Controllare i collegamenti. Se il LED rimane spento, contattare Schneider Electric.

  10. Riservato per la manutenzione.

Panoramica del diagramma sinottico

Il diagramma sinottico mostra il flusso di potenza che attraversa il sistema UPS e lo stato delle funzioni principali.

Ciascun LED può avere uno dei tre stati seguenti:

Verde

La funzione corrispondente è attiva e non presenta problemi

Rosso

La funzione corrispondente presenta dei problemi

Spento

La funzione corrispondente non è attiva

Panoramica dei LED di stato

I LED di stato ubicati accanto al display mostrano lo stato corrente del sistema UPS:

Modello display 1 – simboli LED Modello display 2 – simboli LED Colore LED Descrizione LED
Verde
  • LED verde acceso: il carico è protetto

  • LED verde + LED arancione accesi: il carico è protetto, ma nel sistema è presente un allarme a livello di avviso

  • LED arancione + LED rosso accesi: il carico non è protetto e nel sistema è presente un allarme a livello di avviso e un allarme a livello critico

  • Rosso acceso: il carico non è protetto e nel sistema è presente un allarme a livello critico

Giallo
Rosso

Simboli del display

Simbolo

Descrizione

Il pulsante Home bloccato viene visualizzato quando il sistema è bloccato mediante la protezione con password. Toccare questo pulsante per accedere alla schermata principale del display.

Il pulsante Home sbloccato viene visualizzato quando il sistema è sbloccato mediante password. Toccare questo pulsante per accedere alla schermata principale del display.

Toccare il pulsante OK per confermare le selezioni e uscire dalla schermata corrente.

Toccare il pulsante ESC per annullare le modifiche e uscire dalla schermata corrente.

Toccare il pulsante di filtro per applicare i filtri ai registri.

Toccare il pulsante del cestino per cancellare il registro.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.