990-5452M-025

Omówienie interfejsu użytkownika UPS

Model 1 wyświetlacza

Model 2 wyświetlacza

  1. Wyświetlacz*

  2. Wskaźniki LED statusu

  3. Schemat układu

  4. Przycisk włączania falownika

  5. Przycisk wyłączania falownika

  6. Port USB do eksportu historii zdarzeń

  7. Przycisk ponownego uruchomienia wyświetlacza

  8. Wskaźnik LED połączenia sieciowego:

    • Stałe zielone światło: System ma ważne ustawienia TCP/IP.

      Patrz Konfiguracja sieci.

    • Migające zielone światło: System nie ma ważnych ustawień TCP/IP.

    • Stałe pomarańczowe światło: Wyświetlacz nie działa. Skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

    • Migające pomarańczowe światło: System zgłasza żądania BOOTP.

      Patrz Konfiguracja sieci.

    • Migające na zmianę zielone i pomarańczowe światło: Jeżeli wskaźnik LED powoli miga na zmianę, system zgłasza żądanie DHCP.

      Patrz Konfiguracja sieci.

      Jeżeli wskaźnik LED szybko miga na zmianę, system uruchamia się.

    • Wył.: Wyświetlacz nie jest zasilany lub nie działa.

  9. Wskaźnik LED określający typ połączenia sieciowego:

    • Stałe zielone światło: System jest połączony z siecią pracującą z prędkością 10 megabitów na sekundę (Mbps).

    • Migające zielone światło: System otrzymuje lub przesyła pakiety danych z prędkością 10 megabajtów na sekundę (Mbps).

    • Stałe pomarańczowe światło: System jest połączony z siecią pracującą z prędkością 100 megabitów na sekundę (Mbps).

    • Migające pomarańczowe światło: System otrzymuje lub przesyła pakiety danych z prędkością 100 megabajtów na sekundę (Mbps).

    • Wył.: Przynajmniej jedna z następujących sytuacji istnieje: Wyświetlacz nie jest zasilany; kabel łączący system z siecią jest rozłączony; urządzenie łączące system z siecią jest wyłączone; lub wyświetlacz nie działa. Sprawdź połączenia i skontaktuj się z firmą Schneider Electric, jeśli wskaźniki LED pozostaną wyłączone.

  10. Przeznaczone do usług serwisowych.

Omówienie schematu

Schemat układu obrazuje przepływ zasilania przez system UPS i status głównych funkcji.

Każdy Każdy ze wskaźników LED może znajdować się w jednym z poniższych stanów:

Zielony

Powiązana funkcja jest aktywna i OK

Czerwony

Powiązana funkcja nie działa prawidłowo

Wył.

Powiązana funkcja nie jest aktywna

Omówienie statusu wskaźników LED

Wskaźniki LED statusu obok wyświetlacza pokazują aktualny status systemu UPS:

Model 1 wyświetlacza — symbole LED Model 2 wyświetlacza — symbole LED Kolor wskaźnika LED Opis wskaźnika LED
Zielony
  • Zielona dioda LED: Obciążenie jest chronione

  • Zielona dioda LED + pomarańczowa dioda LED: Obciążenie jest chronione, ale system zgłasza alarm na poziomie ostrzeżenia

  • Pomarańczowa dioda LED + czerwona dioda LED: Obciążenie nie jest chronione, a system zgłasza alarm na poziomie ostrzeżenia i alarm na poziomie krytycznym

  • Czerwona dioda: Obciążenie nie jest chronione, a system zgłasza alarm na poziomie krytycznym

Żółty
Czerwony

Symbole na wyświetlaczu

Symbol

Opis

Przycisk zablokowanej strony głównej pojawia się, gdy system jest zablokowany za pomocą hasła. Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony głównej wyświetlacza.

Przycisk odblokowanej strony głównej pojawia się, gdy system został odblokowany za pomocą hasła. Naciśnij ten przycisk, aby przejść do strony głównej wyświetlacza.

Dotknij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór i wyjść z aktualnego ekranu.

Dotknij klawisz ESC, aby anulować zmiany i wyjść z aktualnego ekranu.

Dotknij przycisk filtra, aby ustawić filtry historii zdarzeń.

Dotknij przycisk kosza, aby wyczyścić dziennik.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.