990-5452L-012

Présentation de l'interface utilisateur de l'ASI

Modèle d'écran 1

Modèle d'écran 2

  1. Écran*.

  2. LED d'état

  3. Schéma synoptique

  4. Bouton MARCHE de l'onduleur

  5. Bouton ARRET de l'onduleur

  6. Port USB pour l'exportation des journaux de consignation

  7. Bouton de réinitialisation de l'écran

  8. LED de raccordement réseau :

    • Vert : Les paramètres TCP/IP du système sont valides.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

    • Vert clignotant : Les paramètres TCP/IP du système ne sont pas valides.

    • Orange : L'affichage est hors service. Contactez Schneider Electric.

    • Orange clignotant : Le système émet des requêtes BOOTP.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

    • Vert et orange clignotant : Si la LED clignote lentement, le système émet des requêtes DHCP.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

      Si la LED clignote rapidement, le système est en cours de démarrage.

    • Éteinte : L'affichage n'est pas alimenté ou est hors service.

  9. LED d'indication du type de raccordement réseau :

    • Vert : Le système est connecté à un réseau fonctionnant à 10 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Vert clignotant : Le système reçoit ou transmet des paquets de données à 10 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Orange : Le système est connecté à un réseau fonctionnant à 100 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Orange clignotant : Le système reçoit ou transmet des paquets de données à 100 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Éteinte : Vous êtes dans au moins l'une des situations suivantes : L'affichage n'est pas alimenté, le câble qui relie le système au réseau est déconnecté, le périphérique qui relie le système au réseau est éteint ou l'affichage est hors service. Vérifiez les raccordements et si la LED reste éteinte, contactez Schneider Electric.

  10. Réservé pour la maintenance.

Présentation du schéma synoptique

Le diagramme indique le parcours de l'énergie dans le système d'ASI et l'état des fonctions principales.

Chaque LED peut être dans l'un des trois états suivants :

Vert

La fonction correspondante est active et fonctionne correctement

Rouge

La fonction correspondante ne fonctionne pas correctement

Arrêt

La fonction correspondante n'est pas active

Présentation des LED d'état

Les LED d'état situées en regard de l'écran indiquent l'état actuel du système d'ASI :

Modèle d'écran 1 - Symboles LED Modèle d'écran 2 – Symboles LED Couleur de la LED Description de la LED
Vert
  • LED verte allumée : La charge est protégée

  • LED verte + LED orange allumées : La charge est protégée mais le système signale une alarme de niveau avertissement

  • LED orange + LED rouge allumées : La charge n'est pas protégée et le système signale une alarme de niveau avertissement et une alarme de niveau critique

  • LED rouge allumée : La charge n'est pas protégée et le système signale une alarme de niveau critique

Jaune
Rouge

Symboles de l'affichage

Symbole

Description

Le bouton de retour à l'écran d'accueil apparaît comme verrouillé lorsque le système est verrouillé par une protection par mot de passe. Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

Le bouton de retour à l'écran d'accueil apparaît comme déverrouillé lorsque le système est déverrouillé à l'aide du mot de passe. Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer vos sélections et quitter l'écran actuel.

Appuyez sur le bouton Échap pour annuler vos modifications et quitter l'écran actuel.

Appuyez sur le bouton de filtre pour définir les filtres de vos journaux d'historique.

Appuyez sur le bouton de corbeille pour effacer le journal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.