990-5452L-006

Encendido de sistemas que funcionan como convertidores de frecuencia

Siga este procedimiento para iniciar un sistema unitario o en paralelo que funcione como convertidor de frecuencia, o para iniciar un convertidor de frecuencia único y añadirlo a un sistema en paralelo en ejecución que funcione como convertidor de frecuencia.

NOTA: Los disyuntores solo deben utilizarse cuando el indicador LED asociado esté en verde.
  1. Cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Pasados unos 30 segundos, se encenderá la pantalla.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de arranque. Seleccione Iniciar desde el modo de desconexión y siga los pasos que aparecen en la pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de inicio genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque que son específicos para su sistema.
  3. Cierre los disyuntores de batería (si los hay).
  4. Cierre el disyuntor de salida de la unidad UOB.
  5. Cierre el disyuntor de aislamiento del sistema SIB.
  6. Pulse Activar inversor en la interfaz en pantalla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?