990-5452M-025

Uruchomienie systemu podczas pracy jako przetwornica częstotliwości

Użyj tej procedury, aby uruchomić system pojedynczy, układ równoległy pracujący jako przetwornica częstotliwości lub aby uruchomić pojedynczą przetwornicę częstotliwości i dołączyć ją do uruchomionego układu równoległego pracującego jako przetwornica częstotliwości.

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy powiązany z wyłącznikiem wskaźnik LED jest zielony.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu UIB.
    Interfejs wyświetlacza zostanie włączony po ok. 30 sekundach.
  2. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Asystent rozruchu. Zaznacz opcję Uruchamianie z trybu Wyłączenia i postępuj wg kroków na ekranie.
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajową procedurę rozruchu. Zawsze postępuj wg kroków Asystenta rozruchu, które są przypisane do Twojego systemu.
  3. Zamknij wyłączniki baterii (jeśli dostępne).
  4. Zamknij wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  5. Zamknij wyłącznik izolacji systemu (SIB).
  6. Dotknij przycisk Włącz falownik na interfejsie wyświetlacza
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.