990-5452N-018

周波数変換器としてのシステム運転の起動

単機システムまたは並列システムを周波数変換器として起動する場合や、1台の周波数変換器を起動し、周波数変換器として稼働している並列システムにその周波数変換器を追加する場合は、以下の手順を実行します。

注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. UIBを閉じます。
    これにより、約30秒後にディスプレイインターフェイスに電源が投入されます。
  2. ディスプレイのホーム画面で、Control(コントロール) > Startup Wizard(スタートアップウィザード)を選択します。Startup from Off Operation(オフ運転時のスタートアップ)を選択し、画面に表示される指示に従います。
    注記: 以下に示すのは、汎用的なスタートアップ手順です。お使いのシステムに該当するStartup Wizard(スタートアップウィザード)の手順に必ず従ってください。
  3. バッテリー遮断装置を閉じます(存在する場合)。
  4. UOBを閉じます。
  5. SIBを閉じます。
  6. ディスプレイインターフェイスでTurn Inverter On(インバーターをオンにする)をタップします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.