990-5452N-017

Avvio del sistema con funzionamento come convertitore di frequenza

Utilizzare questa procedura per avviare un sistema singolo, un sistema in parallelo con funzionamento come convertitore di frequenza o un singolo convertitore di frequenza e aggiungerlo a un sistema in parallelo in esecuzione funzionante come convertitore di frequenza.

NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Chiudere UIB.
    In questo modo si accende l’interfaccia del display dopo circa 30 secondi.
  2. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Avvio guidato. Selezionare Avvio da spento e seguire i passaggi visualizzati sullo schermo.
    NOTA: la seguente procedura di avvio è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dell’Avvio guidato specifiche per il proprio sistema.
  3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria (se presente).
  4. Chiudere UOB.
  5. Chiudere SIB.
  6. Toccare Attiva invertitore sull’interfaccia del display.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.