990-5452L-012

Démarrer le système fonctionnant comme convertisseur de fréquence

Utilisez cette procédure pour démarrer un seul système, un système parallèle fonctionnant comme convertisseur de fréquence ou pour démarrer un seul convertisseur de fréquence et l'ajouter à un système parallèle fonctionnant comme convertisseur de fréquence.

NOTE: Actionnez un disjoncteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Fermez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
    Après 30 secondes, l'affichage s'allume.
  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant de démarrage. Sélectionnez Démarrer à partir du mode arrêt et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    NOTE: La procédure suivante est une procédure de démarrage générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant de démarrage qui sont spécifiques à votre système.
  3. Fermez les disjoncteurs batterie (le cas échéant).
  4. Fermez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
  5. Fermez le disjoncteur d'isolation du système (SIB).
  6. Appuyez sur Mettre l'onduleur sous tension dans l'interface d'affichage.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.