990-5452N-018

バッテリーアラームしきい値の設定

  1. ディスプレイのホーム画面で、Configuration(設定) > Battery(バッテリ) > Alarms(アラーム)を選択します。
  2. 希望するバッテリーアラームしきい値を秒単位で選択します。60~6000秒の値を選択して、Enterキーを押して完了します。
  3. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.