990-5452N-018

周波数変換器として稼働しているシステムのシャットダウン

周波数変換器として稼働している単機システムや並列システムをシャットダウンする場合は、以下の手順を実行します。

注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. ディスプレイのホーム画面で、Control(コントロール) > Shutdown Wizard(シャットダウンウィザード)を選択します。Shutdown ending in Off Operation(オフ運転時のシャットダウン)を選択し、画面に表示される指示に従います。
    注記: シャットダウン手順の概略を以下に示します。お使いのシステムに該当するShutdown Wizard(シャットダウンウィザード)の手順に必ず従ってください。
  2. UOBを開きます。
  3. バッテリー遮断装置を開きます(存在する場合)。
  4. UIBを開きます。
  5. 並列システム内の各Galaxy VXで、手順1~4を繰り返します。
  6. SIBを開きます(存在する場合)。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.