990-5452M-018

ディスプレイの較正

ディスプレイのホーム画面からTests(テスト) > Display Calibration(表示較正)を選択して、実行する較正を選択します。

  • Calibrate(較正):タッチ画面のターゲットの感度をテストし、調整します。

  • Calibration Check(較正点検):較正の調整を点検します。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?