990-5452N-018

UPSのスタートアップと運転中の並列システムへの追加

この手順を使用して、UPSをスタートアップして、運転中の並列システムへ追加します。

注記: 遮断装置は、対応する遮断装置LEDが緑色に点灯しているときにのみ操作してください。
  1. UIBを閉じます。
    これにより、約30秒後にディスプレイインターフェイスに電源が投入されます。
  2. ディスプレイのホーム画面からControl(コントロール) > Startup Wizard(スタートアップウィザード)を選択します。Startup UPS into a parallel system(UPSを並列システムとしてスタートアップ)を選択して画面に表示される手順に従います。
    注記: 一般的なスタートアップ手順を以下に示します。お使いのシステムに該当するStartup Wizard(スタートアップウィザード)の手順に必ず従ってください。
  3. SSIBを閉じます。
  4. バックフィード保護スイッチ(BF2)(存在する場合)が開いている場合は閉じます。
  5. 該当するバッテリーのバッテリー遮断装置を閉じます。
  6. UOBを閉じます。
  7. UPS前面のInverter ON(インバーターをON)ボタンをタップしてインバーターをオンにします。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.