990-5452N-018

テスト

UPSシステムでは、システムが正しく動作することを保証するために以下のテストを実行することができます。

  • Battery Test(バッテリのテスト)

  • Runtime Calibration(ランタイム較正)

  • Battery SPoT Mode(バッテリーSPoTモード)

  • Annunciators(信号表示装置)

  • Display Calibration(表示較正)

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.