990-5452M-025

Przełączenie systemu równoległego z żądanego trybu obejścia statycznego do normalnego trybu pracy

Tylko administrator może zmienić tryb pracy.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie.
  2. Naciśnij przycisk Przenieś do działania falownika.
    UWAGA: Jeżeli warunki do wykonania przełączenia nie są spełnione, przycisk będzie wyszarzony.
  3. Upewnij się, że status Tryb pracy systemu zmienił się na Falownik.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?