990-5452N-006

Transferir el sistema en paralelo del modo de derivación estática solicitada al de funcionamiento normal.

Tenga en cuenta que solo el administrador puede cambiar el modo de funcionamiento.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control.
  2. Pulse el botón Transferencia a funcionamiento del inversor.
    NOTA: Si no se cumplen las condiciones para realizar la transferencia, el botón estará atenuado.
  3. Compruebe que el Modo de funcionamiento del sistema cambie a Inversor.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?