990-5452L-012

Passer le système parallèle du mode bypass statique demandé au mode de fonctionnement normal

Notez que seul l'administrateur peut modifier le mode de fonctionnement.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle.
  2. Appuyez sur le bouton Transférer vers le mode d'onduleur.
    NOTE: Si les conditions relatives à l'exécution d'un transfert ne sont pas réunies, le bouton est grisé.
  3. Vérifiez que le Mode de fonctionnement du système passe sur Onduleur.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?