990-5452N-017

Trasferimento del Sistema parallelo dal Bypass statico richiesto al funzionamento normale

Solo l'amministratore può modificare la modalità di funzionamento.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo.
  2. Toccare il pulsante Trasferimento a funzionamento inverter.
    NOTA: Se non si soddisfano le condizioni di trasferimento, il pulsante non è selezionabile.
  3. Verificare che la Modalità di funzionamento sistema passi a Inverter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?