990-5452M-037

执行电池测试

前提条件:

  • 电池电量必须超过 50%。

  • 可用运行时间必须至少为 4 分钟。

  • 运行模式必须处于正常运行、E-变换或 ECO 模式。

  • 系统运行模式必须处于正常、E-变换或 ECO 模式。

此功能会对电池执行一系列测试,例如保险丝熔断测试、电量不足检测。测试会对电池进行放电,大约消耗总电量的 10%。这意味着如果运行时间为 10 分钟,那么测试将运行 1 分钟。电池测试可设置为采用不同的时间周期(从每周到每年一次)自动运行。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择测试 > 电池测试
  2. 点击开始电池自检按钮。
    注: 如果想要手动停止电池自检,请点击关于电池自检按钮。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?