EIO0000005083.01

Montage

  1. Führen Sie den USB-Speicher mit der Trellix-Lizenz in das Produkt ein.
  2. Führen Sie die Datei setup.exe auf dem USB-Speicher aus.
  3. Das Installationsprogramm wird ausgeführt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?