EIO0000005083.01

Montage/Austausch DIMM

  1. Trennen Sie die Netzversorgung vom Box-Modul.

  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  3. Entfernen Sie die 12 Schrauben auf der Rückseite des Box-Moduls und ziehen Sie die hintere Abdeckung heraus.

  4. Wenn das DIMM bereits eingesetzt ist, entfernen Sie die Verriegelung des DIMMs am Gerät.

  5. Entfernen Sie das DIMM.

  6. Setzen Sie das DIMM in das Gerät ein.

  7. Schieben Sie das DIMM auf das Gerät, und das DIMM wird verriegelt.

  8. Bringen Sie die hintere Abdeckung des Box-Moduls an und schrauben Sie sie fest.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.