EIO0000005083.01

In-Band ECC

Die CPU in diesem Produkt unterstützt In-Band ECC. Im Folgenden wird das Verfahren zur Aktivierung und Deaktivierung von In-Band ECC beschrieben (Standard: Disabled).

  1. Zeigen Sie den BIOS-Bildschirm an. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Einrichtungsmenü UEFI BIOS.

  2. Wählen Sie Advanced > CPU Configuration > In-Band ECC.

  3. Wählen Sie Enabled oder Disabled.

  4. Betätigen Sie die [[F4]]-Taste.

  5. Wählen Sie im Dialogfeld Save & Exit Setup die Option Yes aus.

  6. Das Produkt wird neugestartet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.