EIO0000005083.01

Aufrufen des Launcher

Das Launcher-Programm ist ein Dienstprogramm, das Sie zum Starten von Programmen und Einstellungen einrichten können. Das Launcher-Programm ermöglicht eine bequeme Touchscreen-Bedienung, indem Symbole für verschiedene registrierte Einstellungen angezeigt werden.

Das Launcher-Programm lässt sich über das Verknüpfungssymbol auf dem Desktop aufrufen.

Anfangsbildschirm des Launcher-Programms

HINWEIS:
  • Informationen zum Anpassen des Launcher-Programms erhalten Sie unter Edit.

  • Laden Sie die neueste Version von Harmony P6 und Harmony FP6 Utility von der folgenden URL herunter, um den Launcher auf dem neuesten Stand zu halten.
    www.se.com/ww/en/download

  • Wenn der Launcher bereits installiert ist, wird er überschrieben. Wenn Sie Edit zum Anpassen des Launcherverwendet haben, passen Sie ihn erneut an.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.