EIO0000005083.01

Regelmäßig zu prüfende Punkte

Betriebsumgebung

  • Liegt die Umgebungstemperatur im akzeptablen Bereich? Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Umgebungskenndaten.

  • Liegt die Umgebungstemperatur im vorgegebenen Bereich? Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Umgebungskenndaten.

Beim Einsatz dieses Produkts in einer Schalttafel beziehen sich die Umgebungsdaten auf die Innenseite der Schalttafel.

Elektrische Kenndaten

  • Liegt die Eingangsspannung im korrekten Bereich? Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Elektrische Kenndaten.

  • Sind alle Stromversorgungskabel und andere Kabel korrekt angeschlossen? Sind Kabel lose?

  • Halten die Montageklemmen das Gerät sicher in der richtigen Position?

  • Zeigt die Installationsdichtung Kratzer oder Verschmutzungsspuren?

Entsorgung des Geräts

Dieses Produkt sollte ordnungsgerecht gemäß landesspezifischer Gesetze und branchenüblicher Normen entsorgt werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.