EIO0000005083.01

Turbo Mode

Die in diesem Produkt installierte CPU ist mit der Intel® Turbo-Boost-Technik ausgestattet. Sie können die Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihrer Anwendung erhöhen, indem Sie den Turbo-Modus mit den folgenden Einstellungen aktivieren.

  1. Rufen Sie den Bildschirm BIOS auf. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Einrichtungsmenü UEFI BIOS.

  2. Wählen Sie Advanced > CPU Configuration > EIST (Standard: Disabled)

  3. Wählen Sie Enabled.

  4. Nach Auswahl von Enabled erscheint das Menü Turbo Mode. (Standard: Disabled).

  5. Wählen Sie Enabled.

  6. Betätigen Sie die Taste [F4].

  7. Wählen Sie im Dialogfeld Save & Exit Setup die Option Yes aus.

  8. Das Produkt wird neugestartet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?