EIO0000005083.01

Einführen der SD-Karte

HINWEIS: Wie unten dargestellt (Beispiel links), können Sie mit dem Schreibschutzregler verhindern, dass auf die SD-Karte geschrieben werden kann. Schieben Sie den Regler (gemäß Beispiel rechts) nach oben, um die Verriegelung aufzuheben und Schreibvorgänge auf die SD-Karte zu ermöglichen. Lesen Sie vor Verwendung einer handelsüblichen SD-Karte die Anweisungen des Herstellers durch.
  1. Schreibschutzvorrichtung

  2. Schreiben deaktiviert (Lesefreigabe)

  3. Schreiben aktiviert


  1. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  2. Entfernen Sie die Schraube an der Vorderseite des Box-Moduls.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  3. Öffnen Sie die SD-Kartenabdeckung.

  4. Führen Sie die SD-Karte mit der Front nach oben in den SD-Kartensteckplatz ein bis Sie ein Klicken vernehmen.

  5. Schieben Sie das Kabel ein, bis ein Klicken zu hören ist.

  6. Schließen Sie die SD-Kartenabdeckung.

  7. Befestigen Sie die SD Steckplätze mit der in Schritt 3 entfernten Schraube.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.