EIO0000005083.01

Flachmontage

Installieren Sie das Produkt mit M4-Schrauben (4 Stück) an der Platte oder Wand.

HINWEIS:
  • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Bei dieser Installationsmethode muss der Kühlkörper nach oben zeigen.

  • Montieren Sie das Produkt vollständig horizontal, um zu verhindern, dass im Produkt ungewöhnlich hohe Temperaturen auftreten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.