EIO0000005083.01

RS-232C isoliert x 2

Lieferumfang

  1. RS-232C-Modulhalterung

  2. M3 Schraube x 3

  3. M.2 Schraube x 1

  4. RS-232C M.2-Karte

  5. Isolierfolie

Kenndaten

  1. COM4

  2. COM3

Produktnummer

HMIYP6M2R23P2

Asynchrone Übertragung

RS-232C (isoliert) x 2

Datenlänge

7 oder 8 Bits

Stoppbit

1 oder 2 Bits

Parität

Keine, ungerade oder gerade

Flusskontrolle

Hardware-Flusssteuerung: RTS/CTS

Software-Flusssteuerung: Xon/Xoff

Datenübertragungsrate

2.400...115.200 bps

Stecker

D-Sub, 9-polig (Stecker)

M.2 Schlüssel-ID

Schlüssel B

Die serielle Schnittstelle ist potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäusemasse) sind im Produkt nicht miteinander verbunden. Wenn der serielle Schnittstellenstecker vom Typ D-Sub ist, schließen Sie den FG-Draht an das Gehäuse an.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS UND BRANDGEFAHR
Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss eines externen Gerätes an dieses Produkt:
  • Vergewissern Sie sich, dass durch den Anschluss keine Erdschleife entsteht.
  • Schließen Sie die SG-Klemme an das externe Gerät an, wenn das externe Gerät nicht potenzialgetrennt ist.
  • Verbinden Sie die SG-Klemme mit einer zuverlässigen Erdung, um das Risiko einer Schaltbeschädigung zu verringern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
  • Verwenden Sie einen 9-poligen D-Sub-Stecker mit Schraubspindeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Verwendung innerhalb des Nennstroms.

Pin-Belegung

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Modulseite:

Pin-Nr.

RS-232C

Signalbezeichnung

Richtung

Beschreibung

1

CD

Eingang

Trägererkennung

2

RD(RXD)

Eingang

Empfangsdaten

3

SD(TXD)

Ausgang

Sendedaten

4

ER(DTR)

Ausgang

Endgerät betriebsbereit

5

SG

-

Signalerde (potenzialgetrennt)

6

DR(DSR)

Eingang

Betriebsbereitschaft

7

RS(RTS)

Ausgang

Sendeaufforderung

8

CS(CTS)

Eingang

Senden möglich

9

CI (RI)

Eingang

Aufgerufene Statusanzeige

Gehäuse

Gehäuseerde

-

Gehäusemasse

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).

Installation des RS-232C-Moduls

  1. Trennen Sie die Netzversorgung vom Box-Modul.

  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  3. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Vorderseite des Box-Moduls.

  4. Entfernen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle.

  5. Legen Sie die Isolierfolie auf die Platine.

  6. Setzen Sie die M.2-Schraube in den Schlitz der RS-232C M.2-Karte ein.

  7. Setzen Sie die RS-232C M.2-Karte in den Steckplatz am Produkt ein.

  8. Schieben Sie die RS-232C M.2-Karte ein und ziehen Sie sie mit der M.2-Schraube fest.

    HINWEIS:
    • Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Verbinden Sie das Anschlusskabel der RS-232C-Modulhalterung mit der Buchse auf der RS-232C M.2-Karte.

  10. Befestigen Sie die RS-232C-Modulhalterung am Produkt und ziehen Sie sie mit M3-Schrauben fest.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Setzen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle auf das Box-Modul.

  12. Befestigen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle mit den Schrauben am Box-Modul.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.