EIO0000005082.01

Installation

  1. Insérez le stockage USB de la licence Trellix dans le produit.
  2. Exécutez setup.exe dans le stockage USB.
  3. Le programme d'installation est exécuté.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?