EIO0000005083.01

Entfernen des Display-Moduls vom Box-Modul

VORSICHT
VERLETZUNGSGEFAHR
Lassen Sie das Box-Modul beim Entfernen vom Paneel nicht fallen.
  • Halten Sie das Produkt in seiner Position fest, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben.
  • Verwenden Sie dazu beide Hände.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Legen Sie das Paneel mit der Anzeige nach unten auf eine saubere, ebene Oberfläche.
  2. Entfernen Sie die Schrauben (4 Teile) an der Rückseite und dann das Box-Modul.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.