EIO0000005083.01

Entfernen der SD-Karte

Wenn Sie die SD-Karte entfernen, während Sie verwendet wird, können Ihre Daten beschädigt werden. Vor dem Entfernen der SD-Karte aus diesem Produkt müssen alle Vorgänge der SD-Karte angehalten werden.

  1. Entfernen Sie die SD-Karte über Windows „Hardware sicher entfernen und Datenträger auswerfen“.

  2. Entfernen Sie die Schraube an der Vorderseite des Box-Moduls.

  3. Öffnen Sie die SD-Kartenabdeckung.

  4. Drücken Sie die SD-Karte einmal, um sie freizugeben.

    HINWEIS:

    Bewahren Sie die SD-Karte nach ihrer Verwendung in ihrem Behälter oder an einem anderen sicheren Ort auf.

  5. Ziehen Sie die Karte heraus.

  6. Schließen Sie die SD-Kartenabdeckung.

  7. Befestigen Sie die SD Steckplätze mit der in Schritt 2 entfernten Schraube.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.