EIO0000005083.01

Ethernet (GbE IEEE1588)

Lieferumfang

  1. Ethernet-Modulhalterung

  2. M.2 Schraube x 1

  3. Ethernet M.2-Karte

  4. M3 Schraube x 3

Kenndaten

HINWEIS: Installieren Sie vor Verwendung dieser Schnittstelle die aktuelle Treiberversion Der aktuelle Treiber kann von unserer Website heruntergeladen werden.
www.se.com/ww/en/download

Produktnummer

HMIYP6M2ETH

Stecker

Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1

Normen

IEEE1588, IEEE802.3, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) unterstützt*1

Maximale Kommunikationsdistanz

100 m (328,1 ft)

M.2 Schlüssel-ID

Schlüssel B

*1 Im Status S4 (Hybrid Shutdown) ist Wake-on-LAN nicht verfügbar.

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

LED-Anzeigen

  1. ACT

  2. LINK

Farbe

Anzeige

Beschreibung

Grün (Active)

EIN

Datenübertragung ist verfügbar

Blinken

Datenübertragung läüft

AUS

Keine Verbindung oder Datenübertragungsfehler

Grün (Link)

EIN

Datenübertragung ist verfügbar.

AUS

Keine Verbindung oder Datenübertragungsfehler

Montage des Ethernet-Moduls

  1. Trennen Sie die Netzversorgung vom Box-Modul.

  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  3. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Vorderseite des Box-Moduls.

  4. Entfernen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle.

  5. Setzen Sie die M.2-Schraube in den Steckplatz der Ethernet M.2-Karte ein.

  6. Stecken Sie die Ethernet M.2-Karte diagonal in den Steckplatz am Gerät.

  7. Drücken Sie die Ethernet M.2-Karte nach unten und ziehen Sie sie mit der M.2-Schraube fest.

    HINWEIS:
    • Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Setzen Sie die Ethernet-Modulhalterung auf das Gerät.

  9. Verbinden Sie das Anschlusskabel der Ethernet-Modulhalterung mit der Buchse der Ethernet-M.2-Karte.

  10. Befestigen Sie die Ethernet-Modulhalterung mit M3-Schrauben am Gerät.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Setzen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle auf das Box-Modul.

  12. Befestigen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle mit den Schrauben am Box-Modul.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.