EIO0000005083.01

Einsetzen der Installationsdichtung

  1. Legen Sie das Paneel mit der Anzeige nach unten auf eine flache, ebene Oberfläche.

  2. Entfernen Sie die Dichtung vom Paneel.

  3. Bringen Sie die neue Dichtung am Paneel an. Führen Sie die Überstände der vier Ecken der Dichtung in die entsprechenden Löcher in den Ecken des Paneels ein.

    Je nach Typ sind möglicherweise weitere Überstände vorhanden. Setzen Sie die Überstände gemäß folgender Abbildung (rechts) ein.

    HINWEIS: Bei Verwendung eines Werkzeugs zum Einsetzen der Dichtung ist darauf zu achten, dass dabei die Gummidichtung nicht beschädigt wird.
    1. Installationsdichtung

    2. Hervorstehende Punkte

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?