EIO0000005083.01

Touch-Panel

 

12 Zoll, 15 Zoll

10 Zoll breit, 12 Zoll breit, 15 Zoll breit, 19 Zoll breit, 22 Zoll breit

Touch-Panel-Typ

Widerstandsfolie (analog)

Projiziert kapazitiv

Berührungspunkte

Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch)

Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch)

Lebensdauer des Touch-Panels

Mindestens 1 Millionen Betätigungen

Mindestens 50 Millionen Betätigungen

Auflösung des Touch-Panels

1024 x 1024

2048 x 2048

Touch-Modus

Nicht zutreffend

Standard mode, water detection mode, glove mode

HINWEIS: Detaillierte Informationen finden Sie unter Touch Mode.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.