EIO0000005083.01

WiFi/Bluetooth mit Antennen

Lieferumfang

  1. WiFi/Bluetooth-M.2 Karte

  2. WiFi/Bluetooth-Modulhalterung

  3. M3 Schraube x 3

  4. Antenne x 2

HINWEIS:
  • Dieses Produkt/Zubehör hat keine Normen oder Zertifizierungen in Bezug auf Hochfrequenz erhalten. Bitte sorgen Sie für entsprechende Normen bzw. Zertifizierungen, wenn dies in Ihrem Land erforderlich ist. Die Zertifizierungsinformationen zur WiFi/Bluetooth-Karte finden Sie auf unserer Website. Suchen Sie nach der WiFi/Bluetooth-Teilenummer (HMIYP6M2WF).
    www.se.com/ww/en/download

  • Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den in Ihrem Land gültigen Gesetzen, Vorschriften und Standards.

Kenndaten

Produktnummer

HMIYP6M2WF

WiFi

Stecker

Antennenanschluss (SMA-Stecker) x 2

Übertragungsgeschwindigkeit

IEEE802.11a: max. 54 Mbps

IEEE802.11b: max. 11 Mbps

IEEE802.11g: max. 54 Mbps

IEEE802.11n (Wi-Fi 4): max. 300 Mbps

IEEE802.11ac (Wi-Fi 5): max. 1733 Mbps

IEEE802.11ax (Wi-Fi 6): max. 2402 Mbps

Netzwerkauthentifizierung

WPA, WPA2, WPA3, 802.1X

Datenverschlüsselung

AES-CCMP(128 Bit), AES-GCMP (256 Bit)

Bluetooth

Normen

Bluetooth 5.3

Leistungsklasse

Class 1

M.2 Schlüssel-ID

Schlüssel E

WARNUNG
ELEKTROMAGNETISCHE / RADIOFREQUENZSTÖRUNGEN
Wenn Sie sich nicht sicher sind, inwieweit die Verwendung des WiFi/Bluetooth-Moduls in Ihrer Umgebung eingeschränkt ist, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Administrator vor Einschalten des Geräts.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

2,4 GHz Drahtlosgeräte

Das WiFi/Bluetooth-Modell verwendet einen Frequenzbereich von 2,4 GHz, der von einer Vielzahl von Drahtlosgeräten verwendet wird. Dieser Frequenzbereich wird z.B. in industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen Geräten verwendet, wie etwa Mikrowellenöfen, hauseigenen Drahtlostationen (lizenzpflichtig), Drahtlosstationen mit geringer Sendeleistung (nicht lizenzpflichtig) sowie Amateur-Drahtlosstationen (lizenzpflichtig).

  1. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung davon, dass in Ihrer Umgebung keine hauseigenen Dahtlosstationen, bestimmte Drahtlosstationen mit geringer Sendeleistung oder Amateur-Drahtlosstation betrieben werden.

  2. Wenn durch das WiFi/Bluetooth-Modul schädliche Interferenzen mit anderen "hauseigenen Drahtlosstationen" entstehen, ändern Sie umgehend die Kanalfrequenz des WiFi/Bluetooth-Moduls, bringen Sie es an einen anderen Ort, oder beenden Sie den Betrieb von Funkemissionen, und wenden Sie sich an den Administrator des Drahtlosnetzes, um das Problem zu beheben.

Sicherheit auf Ihrem Wireless LAN

Da Wireless-LANs normalerweise nicht genügend Datensicherheit bieten, kann es zu folgenden Problemen kommen:

  1. Rechtswidriger Zugriff auf Kommunikationsinformationen.

    • Es besteht die Möglichkeit, dass in E-Mails enthaltene Informationen sowie persönliche Angaben wie IDs, Passwörter und Kreditkartennummern absichtlich durch bösartige Dritte erlangt werden.

  2. Unrechtmäßiger Zugriff

    Böswillige Dritte sind möglicherweise in der Lage, unberechtigterweise über das Firmen-LAN auf persönliche oder unternehmenseigene Daten zuzugreifen, mit der Absicht,

    • persönliche und vertrauliche Informationen zu erhalten (Informationsleck)

    • sich für eine Person auszugeben, indem Sie in ihrem Namen kommunizieren und ungültige Informationen verbreiten (Fälschung von E-Mail-Adressen - auch als Spoofing bezeichnet)

    • abgefangene Kommunikationen zu ändern und Inhalte erneut zu versenden (Inhaltsfälschung)

    • mit Computerviren schwerwiegende Schäden an Daten oder Systemen zu verursachen (Schaden).

Dieses Wireless-LAN-Produkt enthält Sicherheitsfujnktionen, die es Ihnen ermöglichen, Sicherheits-bezogene Einstellungen, die Wahrscheinlichkeit oben erwähnter Probleme mindern, zu konfigurieren.

Wir empfehlen, dass Sie sich mit den Eventualitäten und Folgen auseinandersetzen, die bei Verwendung eines Drahtlosprodukts ohne Aktivierung von Sicherheitsfunktionen eintreten können, und dass Sie sicherheitsrelevante Einstellungen vornehmen und Drahtlosprodukte eigenverantwortlich verwenden.

Antennengröße

Anbringen des WiFi/Bluetooth-Moduls

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Trennen Sie die Netzversorgung vom Box-Modul.

  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  3. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Vorderseite des Box-Moduls.

  4. Entfernen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle.

  5. Entfernen Sie die Schraube aus dem Installationsbereich der WiFi/Bluetooth-Karte an der Schnittstelleneinheit.

  6. Setzen Sie die WiFi/Bluetooth-Karte gemäß Abbildung unten diagonal ein und drücken Sie dann von oben.

  7. Befestigen Sie die Karte mit der in Schritt 5 entfernten Schraube.

    HINWEIS:
    • Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Befestigen Sie die WiFi/Bluetooth-Modulhalterung am Produkt und ziehen Sie sie mit M3-Schrauben fest.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  9. Setzen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle auf das Box-Modul.

  10. Befestigen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle mit den Schrauben am Box-Modul.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Bringen Sie die Antenne erst an, nachdem Sie das Produkt auf der Montageplatte montiert haben.

    Der Antennenbereich darf nicht mit Ihrer Hand, Ihrem Körper oder anderen Objekten blockiert werden. Es können Störungen in der Kommunikation entstehen.

    Die Ausrichtung der Antennen lässt sich nach oben, unten, links und rechts ändern.

    Sie können die Antenne mit folgendem optionalen Kabel an der Außenseite des Panels befestigen.

    Verlängertes Antennenkabel, für WiFi/Bluetooth-Antenne (3 m): HMIYP6CBWF3M

    Bei Verwendung des optionalen Kabels sind die Abmessungen der Plattenöffnung wie folgt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.