EIO0000005083.01

Buchmontage

Für die Buchmontage ist ein optionaler Buchmontageadapter erforderlich.

Buchmontageadapter für Basic Box: HMIYP6ADBMB

Montageverfahren

  1. Bei Befestigung der Seite des Box-Moduls an der Platte verwenden Sie A.
  2. Entfernen Sie die am Produkt befestigten Schrauben (4 Stück), und befestigen Sie den Buchmontageadapter mit diesen Schrauben am Produkt.
    HINWEIS:
    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,7 N•m (6,2 lb-in).

    • Informationen zu den Außenabmessungen des Box-Moduls mit dem Buchmontageadapter erhalten Sie unter Abmessungen mit Buchmontageadapter

  3. Installieren Sie das Produkt mit M4-Schrauben (4 Stück) an der Platte oder Wand.
    HINWEIS:
    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Bei Montage an der Seite des Produkts muss die Schnittstellenseite (die Unterseite des Produkts) nach unten zeigen.

    • Montieren Sie das Produkt vollständig vertikal, um zu verhindern, dass im Produkt ungewöhnlich hohe Temperaturen auftreten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.