EIO0000005083.01

Entfernen der USB-Kabelklemme

  1. USB-Typ A: Wenn USB-Kabel mit den Klemmen sowohl an der oberen als auch an der unteren Buchse angeschlossen sind, entfernen Sie das Kabel mit der Klemme von der oberen Buchse.
  2. Lösen Sie den Kabelbinder der USB-Klemme in der unteren Buchse.
  3. Entfernen Sie das Kabel.
  4. Entfernen der USB-Klemme.
    HINWEIS: USB-Typ C: Entfernen Sie das USB-Kabel, während Sie den Griffbereich der Klemme drücken.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.