EIO0000005083.01

Einstellungen der seriellen Schnittstellen am Box-Modul

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die seriellen Schnittstellen des Box-Moduls konfigurieren. Sie können auch die Kommunikationsmethode an den einzelnen seriellen Anschlüssen des Box-Moduls wie folgt schalten.

  1. Rufen Sie den Bildschirm BIOS auf. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Einrichtungsmenü UEFI BIOS.

  2. Wählen Sie Advanced > Super IO Configuration > Serial Port 1 oder Serial Port 2.

  3. Wählen Sie Enabled oder Disabled unter Serial Port (Standard: Enabled).

  4. Wählen Sie eine Kommunikationsmethode unter Mode Selection (Standard: RS485).

  5. Wenn eine Kommunikationsmethode ausgewählt wird, ändert sich das nachfolgende Menü je nach Auswahl. In folgender Tabelle ersehen Sie die Optionen und Standardeinstellungen sowie das Menü, das erscheint, wenn die Option in Mode Selection ausgewählt wird.


    [Bei Auswahl von RS-485]

    Echo Cancel

    Disabled

     

    Enabled

    Standard

    Echo Cancel: Einstellung, ob die selbst gesendeten Daten (Echo) in einer Zweidrahtkommunikation (Halbduplex) empfangen werden sollen oder nicht. Die Standardeinstellung ist Enabled (nicht zu empfangen).


    [Bei Auswahl von RS-422]

    Operation Mode

    HMI

     

    Normal

    Standard

    HMI mode: Der Modus für die Kommunikation mit externen Geräten, wie z. B. SPS, unter Verwendung der Steuersignale von RS-422 (ERA/ERB, CSA/CSB) auf dem Box-Modul über die HMI-Laufzeit Diese Steuersignale der RS-422 sind nur in diesem Modus verfügbar.

    Normal mode: Bei Verwendung als RS-422 allgemein, wobei nur Datensignale (SDA/SDB, RDA/RDB) verwendet werden. Die Steuersignale (ERA/ERB, CSA/CSB) können in diesem Modus nicht verwendet werden.


    [Bei Auswahl von RS-232]

    Es erscheint kein weiteres Menü.


  6. Betätigen Sie die Taste [F4].

  7. Wählen Sie im Dialogfeld Save & Exit Setup die Option Yes aus.

  8. Das Produkt wird neugestartet.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.