EIO0000005083.01

Basic Box

Frontseite

Rechts

Unterseite

A. Schnittstelle für Optionsmodule

J. USB 3.1 Gen1(Typ A)

B. SD-Steckplatzschraube

K. Ethernet-Schnittstelle (ETH1)

C. Status-LED

L. Ethernet-Schnittstelle (ETH2)

D. Datenspeicherzugriffs-LED

M. USB 3.1 Gen1(Typ C)

E. LED-Fehler

N. DisplayPort

F. SD-Steckplatzsabdeckung

O. Serielle Schnittstelle (RS-232C/422/485, nicht isoliert) (COM1) *1

G. FG-Klemme ()

P. Serielle Schnittstelle (RS-232C/422/485, nicht isoliert) (COM2) *1

H. DC-Netzanschluss

Q. Reset-Taste

I. USB 3.1 Gen1(Typ A)

R. Netzschalter *2

*1 Informationen zu den Einstellungen der seriellen Schnittstellen am Box-Modul erhalten Sie unter Einstellungen der seriellen Schnittstellen am Box-Modul.

*2 Der Netzschalter in den Windows-Energieoptionen ist standardmäßig auf Aus eingestellt. Netzschalter sind folgende Optionen verfügbar: Wählen Sie eine für Ihre Nutzungsumgebung geeignete Option.

  • Keine Aktion
  • Schlafmodus
  • Ruhezustand
  • Aus (Standard)
  • Bildschirm ausschalten

HINWEIS: Die Markierung auf der Rückseite des Box-Moduls () weist darauf hin, dass das Handbuch zu konsultieren ist.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.