Write Filter
Diese Funktion verhindert das Schreiben auf die Systemfestplatte.
Durch Aktivieren des Write Filter können Sie Schäden an der Systemfestplatte und eine verkürzte Lebensdauer der Festplatte aufgrund übermäßiger Schreibvorgänge verhindern.
Standard: Off (deaktiviert)
-
Wenn dem Write Filter nur ein Datenträger zugeordnet ist, wird auf dem Bildschirm nur dieser eine Datenträger angezeigt.
-
Deaktivieren Sie den Write Filter, wenn Sie Einstellungen ändern (z. B. Einstellungen im Launcher oder beim Hinzufügen von Treibern, Ändern der Registrierung oder Installieren von Anwendungen). Wenn der Write Filter aktiviert ist, werden alle Änderungen an den Einstellungen gelöscht, wenn das Betriebssystem neu gestartet wird. Wir empfehlen, den Write Filter nach Änderung der Einstellungen wieder zu aktivieren.
-
Nachdem die Änderungen an den Einstellungen abgeschlossen sind, empfehlen wir, den Write Filter wieder zu aktivieren.
![]() |
---|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Unabhängig von der Einstellung Write Filter darf die Stromzufuhr nicht unmittelbar
nach dem Einschalten des Geräts ausgeschaltet werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
HINWEIS |
---|
DATENVERLUST
Schalten Sie
die Stromversorgung nicht aus, während Sie auf ein Speichergerät
schreiben, das nicht durch den Write Filter geschützt ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|