EIO0000005083.01

4G-Mobilfunk

Lieferumfang

  1. 4G M.2-Karte

  2. Kühlkörper-Pad

  3. M3 Schraube x 3

  4. 4G Cellular-Modulhalterung

  5. M.2 Schraube x 1

  6. Antenne x 2

HINWEIS:
  • Verwenden Sie die Schnittstelleneinheit und die SIM-Karte, die der Frequenz in Ihrem Land entsprechen.

  • Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den in Ihrem Land gültigen Gesetzen, Vorschriften und Standards.

  • Dieses Produkt/Zubehör hat keine Normen oder Zertifizierungen in Bezug auf Hochfrequenz erhalten. Bitte sorgen Sie für entsprechende Normen bzw. Zertifizierungen, wenn dies in Ihrem Land erforderlich ist.

  • Die Datenkommunikation ist mit den Windows-Standardeinstellungen einzurichten. Sehen Sie hierzu Cellular.

Kenndaten

Produktnummer

HMIYP6M24GW

SIM-Kartentyp

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm

M.2 Schlüssel-ID

Schlüssel B


4G

Normen

3GPP Release 12, LTE-FDD, LTE-TDD

Band

LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71

LTE-TDD: B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B46, B48

Link-Geschwindigkeit

LTE Cat.6


3G

Normen

3GPP Release 9, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA, W-CDMA

Band

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19

Link-Geschwindigkeit

Max. 42 Mbps (DC-HSDPA, DL)

Max. 5,76 Mbps (HSUPA, UL)

HINWEIS: 2G-Kommunikation (GSM) ist nicht verfügbar.

Antennengröße

Anbringen des 4G-Mobilfunkmoduls und der SIM-Karte

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Trennen Sie die Netzversorgung vom Box-Modul.

  2. Berühren Sie das Gehäuse oder den Erdungsanschluss (nicht die Netzversorgung), um eine elektrostatische Entladung von Ihrem Körper durchzuführen.

  3. Entfernen Sie die 3 Schrauben an der Vorderseite des Box-Moduls.

  4. Entfernen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle.

  5. Legen Sie den Kühlkörper auf die Platine.

  6. Setzen Sie die M.2-Schraube in den Schlitz der 4G M.2-Karte ein.

  7. Setzen Sie die 4G M.2-Karte in den Steckplatz am Produkt ein.

  8. Schieben Sie die 4G M.2-Karte von oben hinein und sichern Sie sie mit der M.2 Schraube.

    HINWEIS:
    • Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  9. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Kartenhalters in Pfeilrichtung, um ihn zu öffnen.

  10. Setzen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein, schließen Sie die Abdeckung und schieben Sie sie in Pfeilrichtung, um sie zu verriegeln.

  11. Setzen Sie die 4G-Modulhalterung ein.

  12. Führen Sie den Stecker des Antennenkabels gemäß Abbildung unten in den Anschluss der 4G M.2-Karte ein. Stecken Sie den schwarzen Kabelstecker mit Blick von oben in die Steckverbindung links auf der 4G M.2-Karte und den weißen Kabelstecker in die Steckverbindung rechts.

  13. Befestigen Sie die 4G-Modulhalterung am Produkt und ziehen Sie sie mit M3-Schrauben fest.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  14. Setzen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle auf das Box-Modul.

  15. Befestigen Sie die Abdeckung der optionalen Schnittstelle mit den Schrauben am Box-Modul.

    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  16. Bringen Sie die Antenne erst an, nachdem Sie das Produkt auf der Montageplatte montiert haben.

    Der Antennenbereich darf nicht mit Ihrer Hand, Ihrem Körper oder anderen Objekten blockiert werden. Es können Störungen in der Kommunikation entstehen.

    Die Ausrichtung der Antennen lässt sich nach oben, unten, links und rechts ändern.

    Sie können die Antenne mit folgendem optionalen Kabel an der Außenseite des Panels befestigen.

    Verlängertes Antennenkabel für 4G-Mobilfunk (3 m): HMIYP6CB4G3M

    Bei Verwendung des optionalen Kabels sind die Abmessungen der Plattenöffnung wie folgt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.